This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:LMX1214的替代器件

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1425822/lmx1214-alternate-part-for-lmx1214

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

当前使用 LMX1214  

以下规格是否有任何替代器件:

输入类型=差分  

输入频率= 1800MHz  

输出频率= 900MHz

输出类型=差分

输出数量= 1至2 (最大值)  

我们 无需任何 I2C 或 SPI 编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    目前我们没有双通道射频缓冲器。 LMX1214是我们目前拥有的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分