This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:将修订版本 M 更改为 N (更改 Ra 和 Rb 的值)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426758/lmc555-revision-m-to-n-changing-the-value-of-ra-and-rb

器件型号:LMC555

工具与软件:

大家好!

从修订版本 M 变为 N (更改 Ra 和 Rb 的常数)的步骤。

我认为波形周期会根据 Ra 到 Rb 从大约150 μs 变为70 μs。

我的理解是否正确、即为实现这种一致性、改变了基准电阻?

修订版 M

修订版 N

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryusuke-san、

    是的、您回答正确。 更新了该图中 RA 和 RB 的值、以便图中的波形与计算结果相匹配。 在版本 M 中、其中 Ra = 3.9kΩ、Rb = 9kΩ、C = 0.01μF、计算出的输出周期为152.08μs、而该图显示了大约70μs 的周期。

    为了解决此差异、在修订版 N 中将 Ra 和 Rb 更改为1.78kΩ 和4.12kΩ、从而计算出与图中所示相符的69.58μs 周期。  如果您有关于 LMC555的任何其他问题、请告诉我、我很乐意回答。

    此致、

    Alex Curtis