This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832的输入和输出之间的近似绝对传播延迟是多少?

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423207/lmk04832-what-is-the-approximate-absolute-propagation-delay-between-the-input-and-output-of-lmk04832

器件型号:LMK04832

工具与软件:

您好: 

在以下条件下、LMK04832的输入和输出之间的近似绝对传播延迟是多少?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、  
    让我来调查一下。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    我已将该设置放入实验中(我已附加相应的配置文件供参考)、并发现输入到输出传播延迟为60.2ns。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    60.2ns?   它真的不是60.2ps?

    请提供用于测试的配置表、谢谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、60.2ns 是我测量的值。 对不起忘记配置!

    e2e.ti.com/.../propdelay.tcs

    谢谢!

    Michael