This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214LTWRGERQ1性能使用问题

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426865/cdce6214-cdce6214ltwrgerq1-performance-usage-problem

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

你(们)好

如果我们按照这个电路来制造它、我们怎么判断它是否正常工作呢?
2.如何使输出端可以测量到100MHz
数据表中提到它可以输出100MHz、但没有相关的操作说明(无论它是否需要配置程序)
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yingjiao、

    EEPROM 第0页的默认工作模式是使用25MHz XTAL 作为输入的4x 100MHz LP-HCSL 输出。 如果根据该原理图配置器件、这是预期行为。 此输出可在示波器上测量。

    谢谢!

    Kadeem