This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555IMX/NOPB:最高结温

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426809/lmc555-lmc555imx-nopb-maximum-junction-temp

器件型号:LMC555

工具与软件:

请提供器件 LMC555IMX/NOPB 的最高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pooman、您好!

    存储温度绝对最大值为150°C。 环境温度可以是125°C。 所以答案必须大于125°C 但小于或等于150°C。  根据许多其他 Ta 125C 集成电路、可假定为150C。

    由于产品说明书中没有说明、因此没有确定的答案。