This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:晶体振荡器的频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426238/lmk05318-the-frequency-of-the-crystal-oscillator

器件型号:LMK05318

工具与软件:

嗨、团队:

LMK05318晶体振荡器的频率不使用24.576、如果它可以使用25M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、  

    您能解释一下这个问题是什么吗?  如果可能、我建议使用24.576MHz 作为 XO 频率。 如果 XO 频率为25MHz、则无法使用 DPLL、因为 XO 必须与2500MHz 的 BAW VCO 频率具有非整数关系。 如果只使用 APLL、则应该可以使用25MHz 的 XO 频率。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    非常感谢您的评论。