This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:启用 VCO 倍频器可衰减电源输出

Guru**** 2660265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426109/lmx2820-vco-doubler-enabled-attenuates-power-output

器件型号:LMX2820

工具与软件:

我在定制硬件上使用 LMX2820、发现我可以在11.2GHz 或以下的所有频率下成功对器件进行编程、但需要 VCO 倍频器的任何频率都显示大约-70dBm 的衰减输出。 器件报告其已锁定、而且我的频谱分析仪显示衰减信号的频率似乎正确、但输出功率太低、无法执行任何操作。 使用 VCO 倍频器时、是否有不同的顺序或一些要求、我可能缺失了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    只要启用 VCO 倍频器、就应将 DBLR_CAL_EN 设置为=1、以便在触发 VCO 校准时、同时校准 VCO 和倍频器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过该方法、它仅略微增加了振幅。 我现在看到的信号大约为-43dBm、因此还必须有其他东西使信号保持衰减状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您能否提供配置?

    例如、使用以下配置、在对所有寄存器进行编程后、您应该会获得12GHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    使用您的配置、我没有问题使其锁定并输出12GHz。

    如果看到的功率为-37dBm、则输出可能会静音。