This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:RFOUT 电容器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200EVM, LMX2582, LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426664/lmx2582-rfout-caps

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMX1214、ADC12DL3200EVM

工具与软件:

您好!

LMX2582的输出设置为 1800MHz 这将是 ADC12DL2500ACF 和 LMX1214的输入频率

 RFOUT 时钟线路上的建议电容器值是多少? 目前、我保持100pF。 但我看到 ADC12DL3200EVM 对同一 PLL 的 RFOUT 使用4700pF。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    我想您应该向 ADC 团队提出该建议。 1.8GHz 分频频率、波形为方波。 电容器之后的压摆率或谐波可能与100pF 和4.7nF 电容器不同。 我不确定 ADC 的要求是什么。