This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SPI 写入/读取不工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423695/lmk04828-spi-write-read-not-working

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!

我正在尝试对 LMK04828的一个问题进行调试、该问题没有响应 SPI 命令。 我执行一个最简单的写入命令、如以下两个示例:

将0x1写入寄存器0x2以执行断电、这将导致电流消耗明显下降。

将0x4写入寄存器0x16e、该寄存器应将逻辑1驱动至引脚 STATUS_LD2。

这两个命令都不会产生预期行为。

我假定执行一个单一写入命令消除了3线制和4线制 SPI 之间的差异、这是因为 SPI 从器件将无响应。

我已经检查了所有电源引脚、RESET (低电平失效)和三个 SPI 信号:CSn、SCK、SDIO。  

通过示波器检查的三个 SPI 信号看起来很棒、可以在引脚附近探测。 信号完整性、时序、信号电平都看起来很好、我能够验证 SDIO 位流看起来很好。

除了电源、复位、SPI 线路以外、为了使 IC 响应 SPI 命令、是否需要通过特定方式进行控制?

THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!  
    给我们,直到周末, AE 是 ooo

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!  
    您是否遵循了编程说明?  

    是否100%确保满足了所有时序要求?  

    您能否分享您的原理图?  
    是否共享了任何 SPI 线路?  

    此致、  

    Vicente