This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:芯片标识上的生产日期代码与标签上的日期代码不匹配

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1424394/cdclvp1204-the-date-code-on-chips-marking-don-t-match-the-ones-on-label

器件型号:CDCLVP1204

工具与软件:

尊敬的

( )、CDCLVP1204RGTR、我们发现标记上的直流为2340+(3A (、而 labei 上的直流为2338+)39 μ F 和2347+)3B ;请参见图片、它们不匹配。

是否正常?

批次代码是3896635T43

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    让我来看看这个。 只能是一天或两天。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    IC 和 DC 上的标记匹配。  
    这是一年中的第43个星期、也就是10月。  
    很多时候、测试或卷带包装需要在组装后完成很多工作- 2DC 可能只是指示密封或发出的那一周。  

    整体而言-这不是制造的原因。  

    此致、  

    Vicente