This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:引脚30、40和串联 SPI 电阻器

Guru**** 2907500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426065/lmx2582-pins-30-40-and-series-spi-resistors

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200EVM

工具与软件:

您好!

1) 1)在 ADC12DL3200EVM 中、PLL 的引脚30使用680欧姆的 PD 电阻器连接到 GND。 在数据表中、该引脚作为 NC 给出。

我们可以将 LMX2573的引脚30保持为 NC 吗?

2)在同一 EVM 中、引脚40连接到 GND。 该引脚应该连接至 GND 还是保持 NC?

3) 3)在同一 EVM 中、PLL 的 SPI 总线中使用了100欧姆串联电阻。 是否需要添加它们?  

4) 4)您能否确认这些 PLL SPI 引脚上预期有多大的电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    引脚30可以是 NC、直接接地或通过电阻器接地。

    引脚40应为 GND。  

    为数字控制引脚添加一个较小的串联电阻器来限制电流并促进调试始终是一个好做法。  

    SPI 是 CMOS、它不会消耗电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    引脚30 -参考设计中给出的在 GND 上添加680 Ω 电阻有什么好处?

    串联电阻器- 由于 SPI 线路不会消耗太多电流、22欧姆63mW 电阻器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    引脚30不会连接到芯片、无论我们如何连接引脚30都没关系。

    电阻额定值没有问题。