This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:同步脉冲的要求

Guru**** 2674355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419316/lmx2820-requirements-for-sync-pulse

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2595LMX2594

工具与软件:

尊敬的论坛和支持团队:

我们尝试在下同步 LMX2820的同步 类别3 要求。
但以下两点所需的 PSYNC 详细信息尚不清楚。

关于"Timing critical"、文档文件夹 URL 第3页中提供了时序图(图2-2)。 在此图中、"缝合"是 PSYNC 的脉冲宽度(到下降沿的时间)是否正确?
[ https://www.ti.com/lit/ug/snau273/snau273.pdf]

设置 fOSCIN:100MHz 和 PSYNC:1Hz 时、同步成功。 但是、当我们继续输入 PSYNC 时、我们观察到输出波形中有周期性波动。 这种波动是否是由 PSYNC 连续复位分压器引起的? 如果是这样、那么针对 PSYNC?使用单脉冲会更好

此致、

高浅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Segawa-San:

    TCS 和离合器均为最小值。  

    每次我们同步器件时、都会进行 VCO 校准、然后重新计时。 因此、输出波形(和频率)将发生变化、直到同步完成。 通常、SYNC 脉冲会给出一次、因为 一个 SYNC 足以完成同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    缝隙应设置为从 foscin 的上升沿到 PSYNC 的下降沿的最小值2ns、这是否正确?
    另外、在 LMX2595中、我们重点关注 PSYNC 的上升沿、而在 LMX2820中、我们需要考虑 PSYNC 的下降沿?

    LMX2594:参考时钟高/低阈值和 SYNC 时序-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Segawa-San:

    正确。

    LMX2820和 LMX2594中的同步脉冲时序要求相同。  

    LMX2594

    LMX2820

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们列出了四个不同的 PSYNC 示例、它们具有不同的时序和周期、标记为(a)到(d)。
    您能否说明以下哪一项可以成功实现同步?

    对于选项(c)和(d)、PSYNC 的上升沿位于 TCS 和离合器内。
    然而、当从 f_oscin 的下一个上升沿计算时、它们似乎符合要求。
    您能否确认这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Segawa-San:

    在下面的中、(a)和(e)将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    我们希望获得关于"时间关键"的进一步信息。
    为了验证类别3的 SYNC 功能、我们按照如下所示设置了一个测量系统。

    如图所示、Foscin 和 PSYNC 完全独立运行、不考虑"时序关键型"。

    由于 PSYNC 和 Foscin 在测量系统中是独立的、因此我们不知道在哪个时间(c)、(d)或(e)。

    但是、当我们打开函数发生器的输入时、我们确认它每次都立即同步、而不考虑输入的时序。
    这是 SYNC 功能的正常操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Segawa:

    在这个频率下、它们可以在没有时间关键型同步脉冲的情况下进行同步。 我不知道为什么、需要一些时间进行调试。 但是、我确信对于大多数频率、都需要时间关键型同步脉冲才能实现同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您能否确认您是否按"频率"表示 PSYNC 的频率?
    关于 fout、我们使用各种频率进行了测试、无论"时序有严格要求"如何、都能实现同步。
    非常感谢您对此事的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Segawa-San:

    这并不简单、我们的团队需要更多时间来验证同步条件。 我们稍后再回来讨论此问题。  

    尽管看起来并非所有 Cat.3同步都需要时序关键型同步脉冲、但我确信我测试了一些确实需要时序关键型同步脉冲的频率。

    不管怎样、我们稍后会就此向您回复。