This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:模拟延迟配置

Guru**** 2665315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423193/lmk04828-analog-delay-configuration

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

工具与软件:

嗨、团队:

在我们了解 LMK04828模拟延迟功能时、有一些令人困惑的项目、请帮助您复查和澄清正确的理解。

最大模拟延迟频率规格为1536MHz:

此外、内容中的详细函数简介还有另一项说明:25ps 模拟延迟、以及总计500ps 模拟延迟范围。

那么、我们如何理解这里的两种不同描述呢?  

对于我们的应用要求、我们将使用2.5GHz 时钟、我们是否仍可以使用模拟延迟函数?

谢谢

此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、  
    模拟延迟仅对高达1536MHz 的频率有效-如果您的 DCLKOUT 大于、此模拟延迟功能无效。  
    25ps 是模拟延迟的步长。 启用模拟延迟功能会自动增加500ps 的延迟+添加的模拟延迟步长值。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    您是否知道 HMC7044是否也存在这一限制?  我们是否有任何其他器件可以支持高达2000MHz 的模拟延迟?

    谢谢

    此致

    妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、  
    我看到 HMC DS 中的曲线图显示了模拟延迟步长与不同频率间的关系、因此我认为这不是限制。  

    LMK04832也具有同样的限制。  
    为什么您的 SYSREF clk 2.5GHz? 大多数应用- SYSREF 频率非常低、因此模拟延迟用于精细的相位调整。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    在数据表中、模拟延迟最大频率似乎是器件时钟限制、而不是 SYSREF 时钟。

    该应用是2.5GHz 的器件时钟。

    如果我理解有误、请帮我更正。

    谢谢

    此致

    妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、  

    LMK04828具有 DCLKOUTx 的模拟延迟、但1536MHz CLKOUT 仍然是模拟延迟正常工作所支持的最大频率。 如果客户需要模拟延迟-请确保 CLKOUT 频率小于此值。  

    在 LMK04832上-仅 SYSREF 输出支持模拟延迟。  
    这样做的目的是满足 Rx 端的建立和保持时间要求  

    遗憾的是、LMK04832仍受到此最大频率限制。  

    此致、

    Vicente