This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:Tarana 无线-时钟树解决方案

Guru**** 2603155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, LMX2487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427169/lmk5b33216-tarana-wireless---clock-tree-solution

器件型号:LMK5B33216
主题中讨论的其他器件: LMX2487

工具与软件:

您好!

我的客户 Tarana Wireless 提供了 一些关于他们正在开发的一个新程序的时钟树的信息。 您能浏览一下并与我一起为您提供 TI 提供的一些器件或系统级建议吗? 很乐意通过电话支持此问题、但是团队目前能够提供支持:

我希望合成器件抖动小于60fs 的44.8MHz LVDS 时钟、以便能够锁定到1PPS 或1MPPS 和25MHz 基准、并自动故障转移到本地 XO。 我还想合成1PPS、25MHz、100MHz、125MHz、156.25MHz、 166.667MHz 和200MHz、但抖动要求仅在250fs 或更大范围内。 如有需要、我亦可分别把它们合成。

需要注意的一点是、抖动规格是根据我们系统的相位噪声要求进行估算的、但是 RMS 值是在非标准频率范围内积分的值。

请参阅将由此44.8MHz 时钟源驱动的 ASIC 的数据表:

请告诉我、我们是否能够支持此问题! 非常感谢、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    在输入侧、LMK5B33216可以锁定到基准1PPS 和25 MHz。 您能否详细介绍"自动故障转移到本地 XO"的系统行为? "那你喜欢它吗?"

    LMK5B33216可在基准丢失期间执行保持并锁定到 XO。 一旦基准恢复并有效、它就会重新锁定到基准。

    在输出侧、总共有4个时钟域、需要2个器件、因为 LMK5B33216最多可以支持3个时钟域。

    以下是使用 LMK5B33216和 LMX2487的时钟计划建议。 44.8 MHz 被分离到 LMX2487、因为此时钟具有更严格的抖动规格。

    我们经常看到的典型抖动范围是12 kHz 到20 MHz。  输出时钟的抖动积分范围是多少?  

    LMK5B33216生成的时钟 能够满足250fs 的要求。

    需要什么时钟格式?

    -Riley