This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:LM2662M 的替代品

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427348/tps63700-replacement-for-lm2662m

器件型号:TPS63700
Thread 中讨论的其他器件: LMR70503

工具与软件:

您好!

LM2662M 已达到 EOL 且已被 LM2660MX 取代。 但是、LM266x 系列有点像传统产品、因此从供应的角度来看、我们想在未来的新设计中考虑建立一个新的产品组。 您是否可以推荐具有以下规格的产品?

-输入电压:+2.5V
-输出电压:-2.5V
-输出电流: 0.2A
-切换频率:约150kHz

TPS63700和 LMR70503被视为替代产品、但自从这些产品发布以来已经有很长时间。 由于我们非常重视长期供应、因此我们更喜欢新的12英寸工厂生产或尽可能新的产品。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的咨询。

    恐怕 TPS63700和 LMR70503都无法满足您的要求、因为最小输入电压高于2.5V。  

    BTW、您还可以使用一个 LV 降压器件作为反相降压/升压解决方案、以获得负输出。 以下是应用手册、供您参考。 请发布新主题、包括一个 LV 降压器件(例如 TPS628301)、然后降压团队的专家将帮助推荐合适的新300mm 产品。

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    BRS、

    布莱斯