This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555或 TPL5010:8小时等待的参考设计

Guru**** 2994450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, SN74HCS164, TPL5100, TPL5000, SN74LV163A, CD74HC4060, SN74LV8154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426931/tlc555-or-tpl5010-reference-design-for-8-hours-waiting

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:TPL5100、 TPL5000、TPL5010、 SN74LV163A、SN74HCS164、 CD74HC4060、 SN74LV8154

工具与软件:

您好!

您能否提供可在8小时后获得触发信号的参考设计?

MCU 将向计时器提供信号、计时器将在8小时后提供触发信号。

请提供设计并告诉我容差。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这是一个单稳计时器。[常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、NA555、NE555、 SA555或 SE555? -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    建议使用微型计时器 https://www.ti.com/clocks-timing/real-time-clocks-timers/products.html#2192=Programmable%20delay%20range& 

    它们最长可以运行2小时。 然后使用逻辑除以4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Ron Michallick
    我是郑先生。
    TPL5000和 TPL5100具有不同的可选定时器间隔
    设置一个较长的时间(大约8小时)使用计时器时、什么会对您有利
    我想提出一个问题。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、郑先生、

    我认为使用170k 电阻器将 TPL5010设置为2小时是最佳选择。 如果 IC 收到 DONE 信号、则在8小时内应该有4个唤醒信号、如果通过"RESET"以高电平启动、并且 DONE 输入始终为低电平、则应该有5个复位信号。 5看起来更容易设置

    因此、5次重置包括启动计时器时所发生的重置、这意味着已经过了8小时。  SN74LV163A 等计数器可将5个时钟转换为一个 ROC 引脚(DONE)信号。

    我要将该线程转移到对 TPL5010的支持。 确定输出脉冲的数量后、逻辑团队就可以建议最佳方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Ron Michallick
    非常感谢。
    是否有可以参考 SN74LV163A 的参考电路图?
    请检查。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑先生

    如果8小时的目标是减少电池消耗、而这是基于 CPU 的电路、那么最好省略 SN74LV163A (我只知道 Icc 最大值为20uA、我不知道典型值)、并让 CPU 计算2小时的唤醒(或上电)事件。 四个中的三个将立即返回睡眠状态或未通电状态(在这种情况下、计数必须为非易失性)。  

    在 TPL5010团队确认 TPL5010 正确或报告替代解决方案或最终计数后、我可以帮助确定逻辑分频器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Ron Michallick

    将计时器设置为8小时的原因是发生随机事件后8小时
    我想让它发生。
    这与节省电池电量无关。
    例如、该计时器接收来自 CPU 的事件信号、然后在大约8小时后、该计时器将执行某个操作
    需要进行计时器时间设置。
    当一个操作完成八小时后、CPU 再次收到一个 EVENT 信号、然后在八小时后继续执行任意操作。
    请给我一个确认。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑先生

    TPL5010和移位寄存器 SN74HCS164是我的解决方案。 这是本线程的结束 .  

    请参阅此主题、了解我的最终建议解决方案和任何可能的 TPL5010更新。  https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428431/tpl5010-will-this-give-an-8-hour-delays

    如果您需要有关 SN74HCS164的更多帮助、请在上述新主题中使用 SN74HCS164作为器件型号来提出相关问题。

    我祝你好运,这是我能带你。

    "我知道 已更新 如下所示的 e2e 单稳常见问题解答...

    由于长脉冲时间需要大电容、因此  可以使用纳米计时器作为替代方案。 它们仅需单个电阻器即可将延时时间设置为长达2小时、并且功耗非常低。 如果时间更长(长达22小时)、CD74HC4060将具有一个低至0.1Hz 的内部振荡器、后跟一个14级纹波计数器。 对于几乎任何时间(包括数百年)、都可以考虑555非稳态耦合到 SN74LV8154 32位计数器。