This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628301:将 TPS628301用作负电源时的预防措施

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628301, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427925/tps628301-precautions-when-using-tps628301-as-a-negative-power-supply

器件型号:TPS628301
主题中讨论的其他器件: LM2776

工具与软件:

您好!

首先、请访问以下 URL。
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427348/tps63700-replacement-for-lm2662m/5471835#5471835

我们正在考虑使用 TPS628301来替代 LM2662M 的负电源解决方案。 条件如下:
 -输入电压:+2.5V
 -输出电压:-2.5V
 -输出电流:0.2A.

请告诉我、在上述条件下将 TPS628301用作负电源时、是否有任何预防措施要采取。 另外、由于更换 LM2662M 的原因是"可供应性"、我想考虑尽可能使用新产品(在300毫米晶圆上制造)。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我认为 LM2662M 最具可比性的替代产品是 LM2776。 它也是具有类似参数、但开关频率更高且封装更小的反向电荷泵。 目前还没有 LM2776的 EOL 计划、此产品采用300毫米晶圆制造。

    如果要评估反相降压/升压转换器配置的替代方案、则与"正常"降压转换器相比、可采取一些预防措施:

    • 降低了输入电压范围、因为 IC 由 VIN+|VIN| VOUT 的总电压供电
    • 由于电感峰值电流更高、输出电流额定值降低
    • 需要额外的元件:
      • 从 Vin 到 Vout 的旁路电容器
      • 肖特基二极管
    • 旁路电容可能会影响线路瞬态响应性能。 则可以增大输出电容以降低这种影响。
    • 肖特基二极管泄漏会降低整体轻负载效率。

    一般来说、任何降压转换器都应该能够在反相降压/升压配置下运行。 我尚未针对这一目的评估 TPS628301。 但我曾偶然将 TPS62840尝试 为反相降压/升压转换器、没有任何问题。 两款器件都应能够满足您所需的电压和电流参数。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。