This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61PD0A2:支持振荡器的电源参数

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61PD0A2, TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427433/lmk61pd0a2-support-on-power-supply-parameter-for-oscillator

器件型号:LMK61PD0A2
主题中讨论的其他器件: TPS7A8300

工具与软件:

您好!

我们使用 LMK61PD0A2振荡器、它通过 TPS7A8300ARGRR IC 提供3.3V 电压。  

我们已经检查了 TPS7A8300ARGRR 的电压和电流要求、这足以满足振荡器的需求。  

除此之外、我们是否需要检查其他参数以确保振荡器正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  

    如果您有特别嘈杂的输入源、您可以考虑使用具有更好 PSRR 的 LDO、但我认为 TPS7A8300 应该适合大多数应用。 如果您尚未阅读 LMK61PD0A2数据表的第11部分中的电源滤波建议、我也建议您阅读这些建议。 如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 如果我有任何问题、会告诉您。