This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:LMX2485

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2485, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427838/lmx2485-lmx2485

器件型号:LMX2485
主题中讨论的其他器件: LMX2582、LMX2572

工具与软件:

大家好!

我正在开发一个需要使用 VCO 的项目。

我们需要 VCO 在以下频率下运行:

  • 900 MHz 至1000 MHz
  • 1800 MHz 至1990 MHz
  • 2103 MHz 至2252 MHz
  • 2280 MHz 至2490 MHz

此频率合成器是否可以在本例中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camila:

    LMX2485可以支持所有这些频率。  

    您也可以考虑使用内置 VCO 合成器(如 LMX2572或 LMX2582)、无需外部 VCO。