This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:针对 PLL 输入的全新振荡器验证

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426860/lmx2582-new-oscillator-verification-for-pll-input

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:ADC12DL2500

工具与软件:

你(们)好

我们计划使用振荡器(P/N: LMK61PED0A2)作为 PLL 的输入(P/N:LMX2582RHAT)、该 振荡器频率将设置为100MHz。

PLL (P/N: LMX2582RHAT)的输出为1800MHz、这将馈送到 ADC IC (P/N: ADC12DL2500)。

我们可以将上述振荡器用于 PLL 输入吗?

提前感谢、

此致

Haritha.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    要回答您的问题、 您能否告诉我们您对1.8GHz 时钟的相位噪声要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    ADC 数据表中并未直接提及相位噪声、

    1800MHz 将馈送到  孔径抖动约为70fs 的 ADC (P/N:ADC12DL2500)

    我们可以根据 孔径抖动或需要考虑的任何参数进行选择吗?

    谢谢、此致

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    如果您不确定时钟抖动(或相位噪声)、建议先使用高性能振荡器。 如果不降低系统性能、您可以稍后将其切换回振荡器。