This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:POR 期间和之后 M_DRV 处于高电平的电流消耗

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427271/tpl5110-current-draw-with-m_drv-high-during-and-after-por

器件型号:TPL5110

工具与软件:

尊敬的 TI:

我使用毫微功耗计时器 TPL5110进行设计。 器件按预期工作、但我遇到了数据表中未提到的一个问题。 对于我的电路和应用、我需要在 POR 期间及之后使 M-DRV 保持高电平。 仅当我要激活不是必需的计时器时、才会通过一个2:1多路复用到 Rtimer 电阻器来切换 M_DRV。

我的问题是、如果我使用上述条件为 TLP5110加电、电流消耗约为170uA。 只有在我启动第一个周期时、电流值才会降至大约55nA。 在第二个周期、当我与 POR 的条件相同、但不是通过 POR 运行时、电流只有3uA。 在 POR 期间、是否有办法避免170uA、且 M_DRV 保持高电平(在本例中、顺便说一下是3、3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我不知道有什么可能减少 POR 期间的电流。 很抱歉、我们无法提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel、感谢您的努力。 我们构建了一个电路来绕过该问题。 它现在工作正常。