This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:LMK5C22212A 数据表。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK5C22212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427855/lmk5b12204-lmk5c22212a-data-sheet

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件:LMK5C22212A、LMK5C33216A

工具与软件:

您好!

我当前正在查找 LMK5C22212A  工具、但无法找到任何与此组件相关的信息。 您能帮我查找此器件型号或提供任何相关信息吗?

我完全无法获得任何其他器件的确切 FVCO 频率。 这就是为什么需要这个部分。

感谢您的支持。

此致、

Sarathi。 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarathi、

    我们正在计划 在年底发布 LMK5C22212A 、但该器件的运行与 LMK5C33216A 相同、只是它没有 APLL1和 DPLL1、并且输出较少。 对于非 BAW APLL、LMK5C22212A 的 APLL、VCO 频率范围将为5595至5950 MHz、对于 BAW APLL、该范围约为2457.6 MHz。

    我不理解您关于确切 FVCO 频率的问题、但很乐意提供帮助。

    此致、
    Kyle Yamabe



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APLL1的频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK5C22212A 的 APLL1使用 BAW 来设置 VCO 频率。 BAW 的 APLL1的 VCO 频率始终设置为 大概2457.6 MHz、没有可设置的值范围。