This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61A2-100M:支持与审阅 LMK61A2振荡器

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428664/lmk61a2-100m-support-and-review-of-lmk61a2-oscillator

器件型号:LMK61A2-100M
主题中讨论的其他器件:LMX2582

工具与软件:

您好!

请查看上述原理图并提供反馈。 LMK61A2连接到 LMX2582RHAT PLL。

我们是否可以在振荡器的 P/N 之间使用单个100欧姆差分端接电阻器、而不是两个49.9欧姆电阻器(R5641、R5706)? 如果是、我们必须将100欧姆电阻放在振荡器附近或 PLL 附近的什么位置?  我附加了一个 SCH 图像供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  

    LMK61A2使用 LVDS 输出格式、因此您可以使用靠近 LMX2582输入的100 Ω 差分端接、而不是50 Ω 终端。 端接应靠近接收器、以帮助尽量减少反射。 除此之外、我认为原理图中的其他一切看起来都很好。  

    此致、  

    Connor