This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010

Guru**** 2599975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428940/tpl5010-tpl5010

器件型号:TPL5010
Thread 中讨论的其他器件: TPL5110

工具与软件:

你(们)好
很多次。
以下情况是否可能? 使用两个 TPL5010。 这是一种非常经济灵活的元件。
备注(随附原理图):
1) 1)如需使用看门狗计时器、可以断开 WAKE 信号吗? 不需要 WDT 使用。 TPL5010数据表中注明"完成信号只对安全装置的计数器进行复位"
2) 2) POR Q3处于关闭状态后-在 Linux 加载期间只有 U9处于"活动"状态- 100秒超时。
3) 3)当 APP 程序启动时、一个 DONE (WDI)脉冲用于确认以复位两个 TLP 的计数器。
4) 4)然后将 WDS 设置为逻辑"1"- Q4设置为导通状态- U15为"有效"-2秒超时。
5)每秒 WDI 脉冲作为对两个 TPL 的正常 WDT。

对吧?

BR Jussie2e.ti.com/.../8688.TPL5010_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jussi:

    我不确定我是否了解您的应用。

    TPL5010是一款看门狗计时器、它会发送定期唤醒信号来对接收器执行 ping 操作、接收器必须在配置的时间间隔内将完成信号发送回 TPL 器件进行响应、以便计时器继续发送唤醒信号。 如果您将 WAKE 引脚保持未连接状态、则不再存在看门狗。  

    如果您需要只发送周期信号的计时器、则应使用 TPL5110。