This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010

Guru**** 2930130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428079/tpl5010-tpl5010

器件型号:TPL5010

工具与软件:

你(们)好 我是来自芬兰的 Jussi Hakulinen。

我的目标是将 TPL5010用作 Linux 系统的看门狗、

是否可以使用两个单独的时基? 例如、先是程序加载超时60秒、然后是正常操作2秒超时。

当程序开始运行时(在60秒内)、然后在2秒的时基内连接一个分流电阻器。

我的问题是:它能正常工作吗?

随附了应用原理图。

BR. Jussie2e.ti.com/.../TPL5010.pdfe2e.ti.com/.../TPL5010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jussi:

    时间间隔更改无法"动态"完成。 时间间隔在 POR 期间确定。  

    如果要更改程序加载后的时间间隔、可以使用 WDS 控制更改电阻器值、然后对 TPL 器件执行下电上电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPL5010_2D00_1.pdf

    你(们)好
    很多次。
    以下情况是否可能? 使用两个 TPL5010。 这是一种非常经济灵活的元件。
    备注(随附原理图):
    1) 1)如需使用看门狗计时器、可以断开 WAKE 信号吗? 不需要 WDT 使用。 TPL5010数据表中注明"完成信号只对安全装置的计数器进行复位"
    2) 2) POR Q3处于关闭状态后-在 Linux 加载期间只有 U9处于"活动"状态- 100秒超时。
    3) 3)当 APP 程序启动时、一个 DONE (WDI)脉冲用于确认以复位两个 TLP 的计数器。
    4) 4)然后 WDI 至逻辑"1"- Q4至导通状态- U15为"活动"-超时2秒。
    5)每秒 WDI 脉冲作为对两个 TPL 的正常 WDT。

    对吧?

    BR Jussi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意!!!   4) 4)然后 WDI 至逻辑"1"- Q4至导通状态- U15为"活动"-超时2秒。 ----- WDI 错误-必须是 WDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jussi:

    我将关闭此帖子并对另一个帖子进行回复。