This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:TICS Pro 配置寄存器

Guru**** 2909680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1429676/lmx2491-tics-pro-configuration-register

器件型号:LMX2491

工具与软件:

您好!

 客户调试了 LMX2491并使用 TICS Pro 来配置寄存器、从而输出24.05-24.11G 的锯齿波。 我使用示波器测试了 VTUNE 引脚、发现锯齿波输出正确。 我还使用光谱仪测试了扫描范围、但多路复用器(输出 DLD&CPMON OK)输出保持在3.3V 的高水平、并且无法向 MCU 输出脉冲信号。 这是因为输出引脚状态设置不正确吗? 我尝试输出 DLD 正常、但输出斜坡0有效未输出脉冲信号。 您能帮我弄清楚吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您希望从 MUXOUT 获得什么脉冲信号? 如果选择"Output R/4"、您将获得一个连续时钟、频率等于相位检测器频率/4。