This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000EVAL:在 BIAS 引脚处寻找0603陶瓷电容

Guru**** 2600765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01000EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1429838/lmk01000eval-looking-for-the-0603-ceramic-capacitor-for-bias-pin

器件型号:LMK01000EVAL

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我 LMK01000EVAL 上 C73的器件型号吗?

我的客户计划在 BIAS 引脚上的电容器上使用0603尺寸的陶瓷电容器。 我们是否可以为0603陶瓷电容器提供任何建议的器件?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto、  

    由于某种原因、此 EVM 的 BOM 未完成-我无法找到 C73的记录。  

    但任何通用 X6S 陶瓷电容器都应该足够、如下所示:  

    此致、  

    Vicente