This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:输出同步:DCLK 和 SDCLK

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428132/lmk04832-output-synchronization-dclk-and-sdclk

器件型号:LMK04832

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在其中一个设计中使用 LMK04832、我们正在尝试同步 LMK 输出、即 DCLK 和 SDCLK 同步。

我们尝试写入以下寄存器以进行同步、但我们不会观察到 DCLK 和 SDCLK 同步。 例如、在示波器上观察到两个信号、观察到从上电到上电大约2.5ns 的恒定延迟。

#针对写入后的同步分频器复位。

0x0144FF
0x013903

板载 SDCLK 和 DCLK 长度匹配

附加了 lmk 配置文件。

e2e.ti.com/.../1p350g_5F00_168p75m_5F00_v5.txt

请查看这一点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KLM:

    给我们一个星期结束,看看这个。

     此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:  
    为了确保我理解、每次同步后是否都获得相同的相位?  
    或者您是说相位在 SYNC 后随机化吗?  
    如果可能、请始终附加.tcs 文件。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    持续上电才能通电。

    但无法对齐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN、  
    但是、您是否在每次下电上电后执行同步事件?  
    我很好奇、如果您在上电时更改输出分频器值以随机化相位、并再次切换到所需的输出分频器值并进行同步、那么相位是相同还是确定性的?  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 SYNC 引脚

    我们使用此寄存器进行写入

    0x0144FF
    0x013903

    我很好奇-上电时如果您更改输出分频器值以随机化相位并再次切换到所需的输出分频器值并进行同步-相位是相同还是确定?  [报价]

    这是推荐的方式吗? 你只是想尝试一下吗?

    相位/延迟是恒定的、但彼此不一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    是的、这是推荐的方法。

    同步会产生确定性相位。

    可能的 原因是有时没有边沿对齐的输出、但您可以使用延迟来解决这一问题、并每次都获得边沿对齐的输出。

    如果您正在执行同步事件并见证相位变为相同或确定性、则此功能会按预期工作。

    此致、

    Vicente