This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:路由 PLL 输出

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1429594/lmx2582-routing-pll-output

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX1214

工具与软件:

您好!

我需要将 PLL 的一个通道输出路由到 LMX1214。 是否应以100欧姆差分电阻进行布线?

PLL 的第二个通道路由到 ADC12DL2500ACF。 是否也应将其路由为100欧姆差分电阻?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    100Ω 差分或50Ω 单端(仅使用其中一个差分引脚)。