This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:这会推迟8小时吗?

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, SN74HCS164, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428431/tpl5010-will-this-give-an-8-hour-delays

器件型号:TPL5010
主题中讨论的其他器件: SN74HCS164TLC555

工具与软件:

使用4个 TPL5010引脚(红色框)。 在 VDD (2V 至5.5V)上电时(因此可以读取电阻器)、CLR 输入将为高电平(上拉电阻器和高 Z GPIO 端口)、并将在某个点延迟(不早于延迟开始前的20ms)。 [编辑:完成需要绑定到低电平]  

当8小时延迟需要启动时、CLR 将变为高电平并保持高电平状态。 而 RSTN 在整小时内主要处于高状态。 我期望第一个 RSTN 将快速变为高时钟。 我预计在8小时内还有4个 RSTN 变为高时钟。 此时、SN74HCS164移位寄存器将在 Qe 具有高输出、以指示8小时结束。

要重新启动此过程、CLR 必须变为低电平至少20ms、然后再变为高电平并延迟8小时。   

SN74HCS164引脚为[CLK、GND、~VDD、CLK、A、 B、Qe

这是实现此目的的最佳方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好解释。 
    非常感谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我将关闭此帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel

    只有原来的问题仍然存在。 我将列出这些项目

    1) 1) 此文件(提供的程序和原理图)是否会延迟8小时?

    2) 这是最好的方法吗? (主要使用您支持的器件)

    我支持 TLC555计时器、它在这里不是单芯片解决方案。 我相信 TPL 系列芯片占了很大的比重。 但是、我对 TPL 芯片没有任何使用经验。 因此、我想确认我的尝试是否有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    通常我会建议客户使用触发器来 延长时间间隔、一个触发器将把时间增加2倍。