This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:PLL2锁定

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428587/lmk04828bevm-pll2-lock

器件型号:LMK04828BEVM

工具与软件:

Clkin1:电源抑制比(122.88MHz)/0dBm

外部 VCO:122.88MHz

PLL2未锁定。

.txt 文件也附加到附加的文件。 请帮帮我。

 

e2e.ti.com/.../AFE_5F00_MSP430_5F00_HSDS 2457.6MHz 10mA_5F00_5.1M_2800_2cycles_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、  
    我曾尝试导入您的.txt 文件、但 TICSpro 中的所有文件似乎都是0。  
    请改为附加.tcs 文件。  

    PLL1是否锁定? 是否在 PLLatinumSim 上正确设计了环路滤波器?  

    您能否附上一份原理图?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL1为锁定状态。
    由于它是一个评估板、因此没有电路图。
    我不会试用滤波器。

    TCS 文件也附加到随附的文件中。  请帮帮我。

    e2e.ti.com/.../2.5G.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、  
    如果您使用的是 EVM、并且电路板尚未返工-您可以在 TICSpro 中加载默认配置并实现锁定吗?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、  
    我在您配置时遇到了同样的问题。  
    我看不出什么普通的东西,虽然这有点奇怪。  

    我使用了默认配置、并更改了 PLL1和 PLL2的分频器值以匹配您的配置、从而能够实现锁定。  
    尝试此修改后的配置。  

    此致、  

    Vicente

     e2e.ti.com/.../2.5G_5F00_revised.tcs