This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:CDCEL9XXPROGEVM 在 Windows 10设备管理器中显示错误

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428520/cdcel9xxprogevm-cdcel9xxprogevm-shows-error-in-windows-10-device-manager

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM

工具与软件:

您好!

   我们正在尝试  使用 CDCEL9XXPROGEVM 对 CDCE925PWR 时钟芯片进行编程、但当我们连接编程器时、设备管理器中显示错误" Windows 无法验证此设备所需驱动程序的数字签名。 最近的硬件或软件更改可能安装了签名不正确或已损坏的文件、或者可能是来自未知来源的恶意软件。 (代码52) "

我们安装了 clockpro 软件(https://www.ti.com/tool/CLOCKPRO#downloads) 

操作系统=> Windows 10 Pro 64位

此致、

Joshil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshil、

    请尝试此主题中列出的步骤: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169622/cdcel9xxprogevm-driver-installation-problem

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem、感谢您的推荐。 现在设备管理器看起来正常、但未检测到设备。 我已尝试  CDCE925PWR 和 CDCE913PWR 。 在这两种情况下的结果是相同的

    此致、

    Joshil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshil、

    如果您通过 USB 连接该板、然后启动 Clock Pro 软件(或相反的、启动 Clock Pro、然后连接该板)、然后再打开编程器、那么仍然会发生这种情况吗?

    跳线是否按照以下说明连接?

    器件是否正确放置在插座中?

    谢谢
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kadeem、在器件管理器中检测到编程器并执行时钟专业版软件后、我将使用 USB 电缆与编程器连接。 下面是使用的跳线设置

    引脚1已对齐、见下图

    如果我漏掉了任何内容、敬请告知。

    此致、

    Joshil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshil、

    请尝试为 J5使用上面的两个引脚。 用户指南中有一条注释指出、较旧的电路板具有不正确的 J5丝印标识。 要连接的两个 J5引脚应最靠近 J2。
    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

             是的、您回答正确。 更改跳线设置后、会检测到器件

    .  

    此致、

    Joshil