This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:无法写入寄存器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1429872/lmx1204-register-cannot-be-written

器件型号:LMX1204

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)员工:

使用 LMX1204时、我发现当我将 R9寄存器配置为 E004时、它实际上读取了 E002、并且寄存器值无法重新配置。

使用单板时、我按如下方式配置 LMX1204:

取消设置 SYSREFREQ_SPI

设置 SYNC 模式、SYNC_EN、CLR=1、CLR=0、并最终设置 SYSREFREQ_SPI。

然后读取 R9寄存器、发现它与设定值不匹配。

在尝试写入该寄存器并读取该寄存器后、它仍然是之前的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的施杰:

    我很快就会回到你的身边。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    字段、LOGICLK_DIV 和 SYSREF_DIV 字段读回的值比所有允许分频器值写入的值小2。 这是"预期"行为。

    如果检查 LOGICLK 输出或 SYSREF 输出的频率、则两个频率都应反映写入的实际值。

    我已经做了一个说明来更新寄存器文档、以注意减少2倍回读现象。