This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828与 LMK04610

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04610, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430401/lmk04828-lmk04828-vs-lmk04610

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04610LMK04832

工具与软件:

您好!

我们想 知道 LMK04828和 LMK04610时钟发生器器件之间的差异。 只是在输出端口方面存在差异、或者是否存在任何其他主要差异。

谢谢、此致、
R·M·拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗希特、  
    LMX0461x 是由德国团队设计的半数字抖动清除器 PLL。  
    这些器件设计用作 LMK0482x 抖动清除器与我们产品系列提供的 DPLL (网络同步器)之间的间隙。  

    遗憾的是、由于我们无法控制的原因、我们的支持非常有限、并且器件有一些已知错误。 SYNC/SYSREF 不够确定、并且输出之间的偏斜可能在 PVT 上大约数百 ps。  

    LMK0482x 系列是第三代抖动清除器、添加了 JESD204B、较小的分频器、时钟冗余和保持。  所有 LMK0482x 器件之间的唯一区别在于 VCO 频率范围。  

    LMK04832与 LMK0482x 系列引脚相同、该系列具有更好的1分频性能、简化和改进的 SYSREF 架构和多路复用器、可将 SYSREF 和器件时钟路由到任何输出、更大的输出范围、CML 模式下的高性能分频器旁路、奇数输出支持 LVCMOS、您可以复位 R 或 N 分频器、各种新的零延迟模式、 PLL2 PFD 频率最大值加倍、可实现更好的相位噪声性能、最重要的是、它提供各种选项、例如 EP 航天级(-SP)、汽车级(-Q1)、增强型塑料、(-SEP)和增强型航天塑料(-SEP)。

    对于新设计、请采用 LMK0428x 或 LMK04832。   

     此致、  

    Vicente