This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:器件使用条件

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430567/lmx2491-device-usage-conditions

器件型号:LMX2491

工具与软件:

您好!

我的客户确认、使用他们设计的 LMX2491电路板设置 REF=PLL、1MHz、R=100时、100MHz 锁定是正常的。

然而、当 REF=PLL、PDF=PLL 100MHz、R=1被设定时、100MHz 锁定不工作。

在上述情况下、他们使用 LMX2491是否存在任何问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    这可能是因为环路滤波器在 FPD = 100MHz 时不再有效。 您已经更改了 FPD 100x、您应该相应地重新设计环路滤波器。