This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:TICS PRO 仿真中的 LMK05028输出延迟

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK05028, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1428808/lmk05028-lmk05028-out-delay-in-tics-pro-simulation

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216、LMK5C33216A

工具与软件:

您好!

我们在使用 LMK05028 在我们的设计中、我将尝试使用来模拟输出延迟 TICS Pro . 但是、我找不到任何用于在软件中配置输出延迟的选项。 您能否帮我找到方法、以便在 TICS Pro 中为该器件介绍或调节输出延迟?

此致、

Sarathi。 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarathi、

    我们建议使用 LMK5B33216/LMK5C33216A 来调节输出延迟。 LMK05028具有 ZDM 相位偏移控制功能、这些功能可能会导致输出延迟、但 LMK5B33216/LMK5C33216A 有更多选项来控制器件不同级的输出延迟。

    使用输出延迟的目标是什么类型的输出延迟?

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle Yamabe:

    主要在 LMK05028中生成2个输出 CKSYNC (312.5M)和 SYSREF (156.25M) 、我需要 SYSREF 延迟、它应该在 CKSYNC 下降沿开始上升、如随附图像所示。 为此、我需要 LMK05028输出延迟。

    我无法通过 TICS PRO 中的其他器件生成所有必需的频率、但 LMK05028 器件可以在 TICS PRO 中生成所有必需的频率。 CKSYNC 和 SYSREF 不是稳定的频率、它会根据采样频率而变化。

    对于此 LMK5C33216A 、可以禁用 PLL1 P1 (或) PLL1 P2 & PLL2 P1分频器、或在 TICS PRO 工具的 PLL1 P1 &PLL2 P1中创建1分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarathi、

    您的频率规划是什么? LMK5B33216将能够生成312.5MHz 和156.25MHz 输出。 LMK5B33216具有2500MHz BAW 频率  、该频率是与312.5MHz 和156.25MHz 相关的整数、可为您提供出色性能。 LMK5B33216和 LMK5C33216A 之间的差异是不同的 BAW 频率、因此、基于这两个输出频率、LMK5B33216的工作效果最佳。

    对于 LMK5B33216和 LMK5C33216A、都可以关闭 PLL1_PRI_DIV_EN、这将 禁用该 APLL 后分频器、但它与除1不同、因为您不会从该分频器获得输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle Yamabe:

    由于我们的频率计划的机密性、我无法在公开论坛上分享这些细节。 我们可以通过电子邮件继续此对话吗? 请分享电子邮件地址、我将发送所有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarathi、

    您可以发送电子邮件至 k-yamabe@ti.com 继续我们的对话。