This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:针对 LVDS 输出 SWIM 的 VOD 调整

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430506/lmk05318b-vod-adjustment-for-lvds-output-swim

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

大家好、团队成员:  

客户测量我们的 LMK05318B LVDS 输出 SWIM 大于规格。 是否有任何寄存器设置可以帮助客户找到对 LVDS VOD 输出进行调优的方法?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    除了可用选项之外、无法调整摆幅:HCSL、"AC-LVDS" 、"AC-CML"或"AC-LVPECL" 。 每种交流类型对应于电流驱动器上的电流电平设置(交流类型只有三个摆幅选项)。

    您能否分享接收器要求的 LVDS VOD 规格?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenifer:  

    以下是接收器的规格、  

    LMK05318B Vpp 的输出为9xxmV。  

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您提供接收器详细信息。

    我看到接收器的最大 Vpp 规格为900mV。 AC-LVDS 的最大 LMK05318B VOD 规格为450mV、这意味着最大 Vpp 电平为900mV;这可以满足他们的规格。

    • 您能否分享测量的 LMK05318B 输出时钟的原理图?
    • 它们是否通过连接到接收器的输出时钟进行测量?
    • 它们如何探测输出时钟信号?
    • 请分享一个显示摆幅电平测量值的 AC-LVDS 输出时钟示波器屏幕截图。

    此致、

    Jennifer