This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:时钟发生器编程

Guru**** 2768645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431142/cdcel913-clock-generator-programming

器件型号:CDCEL913

工具与软件:

尊敬的专家:

在前面的讨论中、建议使用20 MHz 基准时钟。 根据原理图、我们目前正在使用20 MHz 晶体振荡器。 您能否澄清一下是否需要时钟发生器的额外配置、或者它是否可以保持在其默认配置中?

链接至先前的讨论: TI E2E 论坛- CDCEL913设计验证

谢谢你。
Adarsh Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    是、需要时钟发生器的额外配置、因为器件默认需要27MHz 输入时钟。 EEPROM 可以通过 I2C 并借助所需配置进行编程。 对 EEPROM 进行编程后、器件将使用新配置上电、并且无需进行额外的寄存器写入。  

    此致!

    CRIS