This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:实现低于10kHz 范围的更好相位噪声的方法

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431342/lmk04828-ways-to-achieve-better-phase-noise-below-10-khz-range

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!

在我们的应用中、LMK04828的输入频率为338 MHz、输出时钟为327 MHz。   下图中以红色显示了观测到的相位噪声性能。  

E   

我们正在寻找提高低于10kHz 范围内相位噪声性能的方法。 您能否推荐备选 PLL 或将 LMK 芯片与其他元件整合在一起的电路设计?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RajK:

    您是否正在使用 PLL1?  
    您的参考时钟源的 PN 性能如何?  
    pn 中的 close 主要由 ref clk 决定。

    此致、

    Vicente