This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:用于复制 SDI 信号的时钟缓冲器

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2310, LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430843/cdcvf2310-clock-buffer-to-replicate-sdi-signal

器件型号:CDCVF2310
主题中讨论的其他器件: LMK00101

工具与软件:

下午好!

对于 MC  使用 SPI 协议驱动10个其他芯片的项目、 在将 SCK 信号传递到器件之前、我将使用 CDCVF2310来复制 SCK 信号。

我想知道是否可以使用另一个  CDCVF2310 同时复制 SDI 信号、即使它不是时钟也是如此。

我会被动地说是的、因为它是一个信号 、就像时钟一样(只有不太规律)、它最多可以在时钟频率的一半处发生变化。  但我可能忽略了其他事情、我对这一领域非常陌生、因此我想再次与您确认一下。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdcvf2310.pdf

提前感谢您!

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franceso、  
    什么是 SDI 时钟频率、摆幅和共模电压?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente、我正在使用的 MC 有一个16MHz 晶体、因此如果我更正了、SPI 频率最多将是8MHz;

    同一 MC 由3V3供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franceso、  
    那么、时钟信号仅是3.3V 16MHz SE 信号吗? 这是 LVCMOS 吗?  

    我只是想确保我了解您希望缓冲何种信号。  
    什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、时钟为3.3V 单端时、该微控制器可以达到的最大频率在大多数18MHz 下为;

    假设 CMOS 是 ST 提供的 ARM 微控制器、我想使用的技术就是 CMOS、 但是数据表指出每个端口都与 CMOS 和 TTL 兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是3.3V LVCMOS、并且您需要10个副本、则 LMK00101是一个不错的选择。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维森特,非常感谢您的回答;

    据我所知、 LMK00101优于 CDCVF2310的具体特性是什么?

    我从数据表中看到、这两个器件都兼容3.3V 和 LVCMOS、并且价格相似;

     LMK00101是否 更新版本或整体性能更好?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通用输入。  
    否则、CSCVF2310的工作效果也一样好。

    此致、

    Vicente