This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595evm 的自动模式输出频率。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1416585/lmx2595evm-the-output-frequency-of-lmx2595evm-with-its-automatic-mode

器件型号:LMX2595EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师

  结果发现、在 LMX2595evm 的自动模式下、扫描频率信号之前存在杂散。  下面附加了 PLL、斜坡和频谱分析仪的输出配置。 我们的 问题是、  

  1. 如何从输出频谱中消除杂散;
  2. 如何 提高输出功率、因为现在输出功率大约为-3dBm、无法满足我们的要求。  

另外、在我们的实验中、不知道为什么 LED 灯 D1不稳定、在相同配置下输出频率也不同。  

此致、

Jaffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaffrey:

    这是由斜坡期间的 VCO 校准造成的。  

    在上图中、我已将阈值设置为50MHz。 因此、一旦累积斜坡频率达到 VCO、就会进行50MHz 校准。 VCO 校准发生在开环配置中、因此每次校准开始时都会出现较大的干扰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您发送编修。  

    我还有一些问题需要向您咨询、  

    1. 单个端口的最大输出功率是多少?  
    2. 为何评估板的参数上升不稳定? 这意味着它有时可以成功更新这些配置参数、有时会失败。 您是否有一些使其稳定的想法?

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru:

    最大 可能的输出功率取决于频率和输出端的上拉元件。

    我不知道我们存在 GUI 问题、您有具体的配置示例供我尝试吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您的及时响应。 附件为配置示例、前者的中心频率从14GHz 到14.3GHz、后者的中心频率从14GHz 到14.5GHz。 但是、下图所示的输出频谱与上述配置参数不同。  

    e2e.ti.com/.../LMX2595_5F00_9_5F00_23.tcse2e.ti.com/.../LMX2595_5F00_9_5F00_24_5F00_14Hz_5F00_14.05_5F00_5tcs.tcs

    此致

    Jieru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稍后检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru:

    在 _9_24配置中有几个问题。

      

    斜坡持续时间为500MHz 扫描范围的100µs。 这意味着每个斜坡阶跃的频率变化大于_9_23配置中的频率变化、即100µs 中的300MHz。  

    不过、环路带宽降至约100kHz、因为 FPD 仅为50MHz。 (假设您没有修改环路滤波器)。  

    较小的环路带宽将需要更长的时间来使 VCO 切换频率。 频率的变化越大、所需的开关时间就越长。 这两个因素相加会使频率变化不是线性的、因为我们每个 FPD 周期更改一次 VCO 频率。  

    在累积的斜坡频率达到30MHz 后、您会要求器件进行校准、但没有留出执行校准的时间。 这意味着、VCO 可能在斜坡开始之前不会稳定。

    因此、你会得到这个不均匀的斜坡。

    从下面、您甚至不能获得125MHz (输出为 div/4、因此斜坡范围为500/4 = 125MHz)扫描范围。

    建议:将 FPD 增加到100MHz、将校准阈值设置为50MHz、并为其提供20µs 校准时间。

    9_23配置 没有意义、fpd 太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢、我们来尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    很抱歉我迟到了答案。 我已根据您的提示测试了我的示例、但遗憾的是、结果与预期不符。 随附了测试文档和实验结果。 您能给我一些想法、说明如何利用其500MHz 带宽、13.9GHz 的中心频率和小于1ms 的扫描频率生成完美的斜坡信号? 如果方便、您能向我提供具体的.tcs 文档吗?
    此外、我不了解 VCO 校准时间、VCO 校准阈值和相位检测器频率 f_pd 之间的关系。 据我了解、整个扫描频率带宽除以 fpd 等于一些频段、而每个段的扫描频率时间可以通过斜坡持续时间和段数得到。 校准时间包含在每个段的扫描频率时间中。 如何在一个示例中选择正确的 VCO 校准时间和 VCO 校准阈值。   
    此致

    Jieru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru:

    对于更高的环路带宽、建议使 fpd = 100MHz。  

    我们还可以设置 OUT_FORCE = 0、以便在 VCO 校准期间输出静音、这可以使斜坡频谱看起来更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nole:  

    感谢您的建议、输出频率比上一个要好得多。  

    不过、 当斜坡信号带宽较大时、有多个纹波内部扫描时间是否正常? 随附了输出波形和配置文档。  如果不能、如何才能获得良好的输出信号?

     e2e.ti.com/.../LMX2595_5F00_10_5F00_14_5F00_700Hhz.tcs

    此致、

    Jieru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我忘记在面板上复制频谱分析仪的输出了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru:

    我们必须在一些斜坡后校准 VCO、否则您将无法获得正确的频率。 有关校准详细信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    在配置中、您在每个25MHz 校准 VCO。 您可以使其变大、比如50MHz。 大于50MHz 但小于100MHz 也适用于大多数频率、但当频率处于两个相邻 VCO 内核的边界时、可能会发生问题。 我建议最多选择50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    当 VCO 校准的频率阈值为30MHz 时、频谱分析仪的输出可在附件中看到。 斜坡持续时间中仍有许多纹波、纹波最大值与其最小值之间的差值约为6dB。  

    您是否知道如何抑制这些波纹、并使其变得更平坦?

    e2e.ti.com/.../LMX2595_5F00_10_5F00_21_5F00_700Hhz.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru:

    这可能是测量设置问题、将扫描时间设置得较短有助于获得更好的图像。

    建议使用可进行频率与时间测量的测试设备、例如调制域分析器或信号源分析器。