This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:单端 LVCMOS 输出-正常/反转或正常/关闭

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430761/lmk04208-single-ended-lvcmos-outputs---norm-inv-or-norm-off

器件型号:LMK04208

工具与软件:

LMK04208的数据表在第123页显示"不建议使用非互补格式、例如 LVCMOS (正常/正常)、因为开关噪声增加。" 是否会将 NORM/OFF 作为非互补格式包含在该文件中? 注释之前指出"如果只需要一个 LVCMOS 输出、则互补 LVCMOS 输出格式仍然可以使用、方法是将未使用的 LVCMOS 输出保持悬空状态。" 这让我认为 它应该配置为正常/反转并使未使用的一侧悬空、而不是使用正常/关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  
    NORM/NORM 的问题是两个信号彼此相邻且同相。  

    如果您具有 Norm/Inv、则会由于两个信号之间的抑制而降低噪声和 XTALK。  

    但是、您知道是正确的-如果只需要单个输出、则 NORM/Inv 最优并将未使用的值保持为悬空状态。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    我可以看到这对规范/规范有何意义、但对规范/关闭有什么意义? 这似乎也是一个选项。 与正常/反转相比、这是否也增加了开关噪声?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  
    正常/关闭优于正常/正常、但仍然不如正常/反转(其中一些噪音被抵消)。  

    此致、  

    Vicente