This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:建议的架构:从 uBlox LEA-M8F 30.72MHz 频率基准信号驱动 XO 输入

Guru**** 2523670 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430124/lmk05318b-proposed-architecture-drive-xo-input-from-the-ublox-lea-m8f-30-72mhz-frequency-reference-signal

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!

我想在生产 PCB 之前验证一个概括性建议的架构。

背景:

我们的嵌入式系统包含一个 uBlox LEA-M8F GPS 模块、该模块具有标准1PPS 时序基准信号(源自 GPS)以及源自 GPS 模块内部的 VTCXO 和 PLL 的30.72MHz 限定频率基准( 此处的时钟规格)。

建议:将 uBlox 1PPS 信号馈入 LMK05318B 的 PRIREF 输入端、 然后将 uBlox 30.72MHz 信号馈入 LMK05318B 的 XO 输入。 GPS 锁丢失后、30.72MHz 时钟进入保持模式、直到重新获取 GPS 锁。 30.72MHz 是建议的 XO 频率之一、我们将验证电平匹配、确保正确的传输线路端接等 我已经在 TICS PRO 中创建了满足我们所有输入/输出频率要求的配置、所以我大部分时间都是重复检查、没有缺失的一些模糊的要求(例如 XO 和 PRIREF 可从单独的源派生等)。

感谢您提供任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quin:

    为了获得1PPS 以正确锁定、我们建议使用低频和高稳定性 XO 输入。 例如、12.8 MHz TCXO 或 OCXO。 这是因为 LMK05318B 使用 PPS 检测器、这取决于 XO 频率精度。 要确定给定 XO 输入频率允许的最大 XO ppm、请使用以下公式:

    • 最大 XO ppm = 1PPS cntr 值/ XO 频率(以 MHz 为单位)
    • 最大 PPS 阈值计数器值(R243)为63、如 TICSPRO GUI 屏幕截图所示。
    • 这意味着、当 XO 输入频率为30.72 MHz 时、允许的最大 XO 输入 ppm 为...
      • 63 / 30.72 = 2.05 ppm
    • 如果我正确理解了数据表、30.72 MHz 的 XO 输入的精度为100ppb、远低于2.05ppm。 因此、我认为使用30.72 MHz 信号作为 XO 输入没有问题。

    要问您的问题、

    1. 您的设计是否仅需要一个 DPLL 基准(PRIREF)、或者还需要另一个 DPLL 基准? 换句话说、是否会同时使用 PRIREF 和 SECREF?
    2. 30.72MHz 时钟是否始终存在? LMK05318B 的 XO 输入必须始终存在、以避免时钟输出出现干扰或丢失。 PRIREF 输入可以出现和停止、但 XO 输入必须始终在那里、从而实现不受干扰的输出时钟。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、感谢您的详细答复。 要回答您的问题:

    1.我们只希望使用 PRIREF、至少现在是这样。 也许它会在未来发展。

    2. 30.72MHz 时钟始终存在(假设 GPS 装置已开启),而不考虑 GPS 锁定。 且 OSC 在没有 GPS 锁定时进入保持模式。