This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571是否可以用作 FM 发送器?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431653/lmx2571-can-lmx2571-be-used-as-an-fm-transmitter

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2485E

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我有关于 LMX2571的问题。

该芯片能否用作 FM 发射器? 我们以前使用的是 FM 收发器解决方案、但 FM 收发器解决方案已不再可用。

我们正在尝试将 FM 发送器和接收器结合使用来设计收发器解决方案。 我们正在研究 LMX2571的可行性。

您是否可以获得采用 LMX2571的 FM 发送器解决方案的任何示例原理图? 感谢任何帮助。

此致、

Remo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remo:

    遗憾的是、如果您说向 FM 调制馈送模拟音频信号来调整 LMX2571的内部 VCO、则芯片不支持此操作。 但是、只要 VCO 频率为100MHz 或更高、就可以使用外部 VCO 执行此操作。 如果 VCO 频率低于100MHz、则建议使用 LMX2485E。