This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1906-SP:VSYSREFIN 电压输入范围确认

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431770/lmx1906-sp-vsysrefin-voltage-input-rage-confirmation

器件型号:LMX1906-SP

工具与软件:

您好!

数据表指定了 VSYSREFIN 电压输入范围、如下所示。

这是否意味着如下?


此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    正确。 VID 为0.4V 至1V、因此差分电压为0.8V 至2V。