This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:Aardvark 不使用 Launchpad GUI

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431406/lmh1983-aardvark-not-playing-with-launchpad-gui

器件型号:LMH1983
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好!

我正在努力让这个应用程序与 Aardvark 一起运行。

我已安装最新的驱动程序和适用于 Launchpad 的 v14更新。 当我运行应用程序时、系统会显示这些错误。

Aardvark 本身就可以很好地工作。 似乎对 python 不太满意?

它告诉我发生了一个错误

有人以前来过这里吗? 我想这是件傻事,但我找不到。

感谢您的答复。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    ALP 不是由我们的团队开发的、很抱歉我们无法提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel

    感谢您的答复。 这是最不幸的。 我自己和其他2名工程师试图让这个正常工作、但我们最终在我们的系统上都遇到了与上述相同的误差。 为了使它生效、我们确实浪费了大量的时间。 我们使用了数千个 IC、希望将其作为一个验证工具。 那就很完美了。 我真的认为使用 USBANY 不会起作用。 你至少应该警告人们这个应用程序做/可能不工作,这样他们不会浪费时间像我们做的。 感谢您让我们知道我们将停止尝试。

    我们使用下面的 Win10和 ALP 版本。 祝你们好运!