This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:使用32.768kHz 晶振时 RTC BQ32000的每日漂移计算查询

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431180/bq32000-inquiry-on-daily-drift-calculation-for-rtc-bq32000-with-32-768khz-crystal

器件型号:BQ32000

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在评估与32.768kHz 晶体配套使用的 RTC BQ32000模型、想了解使用这些元件时的预期每日时间漂移。

您能否提供有关 tBQ32000的每日漂移率的指导或数据

如果需要晶体的 ppm 精度范围或工作条件等其他详细信息来确定漂移、请告知我。

非常感谢您的帮助。

此致、

Max Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    RTC 只是一个计数器、它会对晶体频率进行计数、并将此信息转换为时间信息。 RTC 本身没有漂移、只有频率源可能漂移。 此处的漂移意味着晶体和内置振荡器的频率并不完全等于32.768kHz。 这是绝对正常的、因为任何时钟源的频率都有容差、称为 ppm。  

    RTC 通常能够调整频率、使 ppm 误差非常小、例如几 ppm。  

    在 BQ32000中、可调范围为-63ppm 至+126ppm。 只要晶振的 ppm 处于这个范围内、在调整后、0ppm 是可能的。