请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2615-SP 工具与软件:
我希望将 RFOUTA/B 用作150MHz - 350MHz 之间的 LVDS 时钟、作为 FPGA 引脚的输入。
通过查看数据表并在评估板上进行试用、可以发现输出差动电平对于 LVDS 来说太高。 有什么建议可以做到这一点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我希望将 RFOUTA/B 用作150MHz - 350MHz 之间的 LVDS 时钟、作为 FPGA 引脚的输入。
通过查看数据表并在评估板上进行试用、可以发现输出差动电平对于 LVDS 来说太高。 有什么建议可以做到这一点吗?