This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:电荷泵电流

Guru**** 2754175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431573/lmx2594-charge-pump-current

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好、TI 团队。

我对 LMX2594中电荷泵的输出电流有疑问。
数据表指出、"这是上电流和下电流的总和。"
这是否意味着向上电流和向下电流都是这一半?
例如、当 CPG=7时、向上电流和向下电流是否都是7.5mA?

我想使用有源滤波器、但需要知道这一点才能确定运算放大器的电源电压。

此致、
松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山喜

    校正、向上电流=向下电流= 7.5mA、因此总电流为15mA。