This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:锁定检测器(LD_EN)不工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432189/lmx2582-lock-detector-ld_en-not-working

器件型号:LMX2582

工具与软件:

{LD_EN (R0[13]= 1)}이 제대로 작동하지 않는 것 같습니다 Ω。
MUXout (20핀 Ω)출력은 0V로 측정됩니다 Ω。


500MHZ로 설정했는데 실제로는 430MHZ로 출력됩니다 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    是否锁定? 我想它没有锁定。

    配置文件很好、原理图有几个问题。

    1. OSCin 信号是否符合数据表要求? XO 的输出格式是什么? 如果是 CMOS 输出、则应在50Ω 电阻器之前放置一个电容器。

    您的环路滤波器与 EVM 相同。 但是、您的配置文件中 FPD = 50MHz。 EVM 中的环路滤波器设计为在100MHz 条件下使用。 如果将 FPD 更改为50MHz、环路将变得不稳定。

    EVM 默认配置、环路 BW = 23.5kHz、相位裕度= 37.6度

    当 FPD = 50MHz 时、环路 BW = 15.2kHz、相位裕度= 28.4度(低于30度不太可能不稳定)

    3.看起来您不使用 RFoutB、只需将引脚保持悬空、无需对引脚进行偏置并将其分流至地。